This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54395:TPS54395 -在高于85°C 的环境温度下工作?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564897/tps54395-tps54395---operation-above-85c-ambient

器件型号:TPS54395

我想在环境温度 高于最大数据表额定值85°C 但实际最大结温(低于120°C)   将完全低于最大数据表额定值150°C 的应用中使用此器件。

哪个数据表最大值占主导地位? 换言之、是否有任何原因(例如封装、键合等)阻止在上述应用中使用此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由旧数字消费类电源组开发的许多器件都是这样指定的。 我查看了原始 SCM、在温度方面有一个非常不一致的数据集。 根据数据、一些规格都是相对于 Tj 而不是 Ta 的。 许多参数仅在 Tj = 25 C 时测试。某些参数在 Tj = 85 C、125 C 或150 C 最大值下测试 正如您在数据表中看到的、EC 表是相对于 Ta 限值指定的、但几乎所有单独的行项目都仅限于 Ta = 25 C 和许多 ART "典型值"、因此谁知道它们在温度范围内的变化。

    绝对最大工作温度 Tj 为150°C。因此、在 Ta > 85°C 时、您可以在 Tj 高达150°C 的温度下工作、而不会超出绝对最大值 一些参数可能超出规格、但正如我所说、数据表 EC 值大多仅在 Ta = 25 C 时才是典型值、或者无论如何也是典型值。 从实际角度来看、所有这些都可能没有意义。 对于典型应用、Pdiss 可能接近2W、温升约为80C。我在 webench 中运行了一个典型设计、Ta = 30 C、 TJ 为110 C。因此、底线是在高于85 C 的 Ta 上。输出电流将受到严格限制。 您还应注意、热关断的典型值为155°C。 如果某些器件关断时低至 Tj = 140 C (且有25 C 滞后),我不会感到意外。 我可能不会针对远高于125°C 的 Tj 进行设计