This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 BQ27426配置的问题

Guru**** 2542560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564833/bq27426-questions-about-bq27426-configuration

器件型号:BQ27426

您好!  

电流设置如下所示。

温度源[01]:外部热敏电阻 설정 Ω。

子类 ID:82、偏移:6 (设计容量) 2300mAh

子类 ID:82、偏移:8 (设计能耗) 8800mWh

 

我想知道的是

子 类 ID:82、偏移:0 (Qmax Cell 0)的该公式的含义。 请让我澄清一下。

   Qmax (mAh)= Qmax Cell 0×设计容量/2^14

2.将 设计容量设置为 2300mAh,但  FullChargeCapacity(0x0E,0x0F)值为2200。

   为什么它的价值是2200而不是2300?

3、还有其他寄存器需要设置吗?

 

您能让我回答上述问题吗?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Qmax 是电池的化学容量。 它由监测计计算并存储在数据存储器参数(Qmax Cell x)中。 格式为单位更少、数字需要乘以设计容量并除以2^14。

    2、满电量由电量计计算、并取决于多个因素(例如负载电流和温度)。 设计容量是由电池制造商提供的标称容量。 监测计通过模拟具有特定负载的放电来确定满电量(请参阅 TRM 中的负载模式和负载选择)-高负载将导致满电量下降。 温度也是如此。

    请参阅以下应用手册。 它适用于 bq27421、但也适用于 bq27426