This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776:飞跨电容值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564689/lm2776-lm2776-flying-capacitor-value

器件型号:LM2776

LM2776数据表 μF μF:"在典型的高电流应用中、TI 建议为使用0.47 μ F 或1 μ F 10V 低 ESR 陶瓷电容器

飞跨电容器"。

TI 推荐的飞跨电容值在数据表中提到了什么"典型高电流"值?

我的客户正在使用0.1uF 飞跨电容器、并且想知道0.1uF 是否可用于< 20mA 的负载?

使用1uF 电容器时、LM2776的输出电压在3.3V 输入下不会增加到-1V 以上。 输入为3.3V 时、输出增加至-2.7V、电容为0.1uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    在驱动小(<20mA)负载时、LM2776可以使用1uF 飞跨电容器正常运行。 实际上、评估板具有1uF 飞跨电容器。  如前所述、建议的最小飞跨电容器值为0.47uF、但必须选择飞跨电容器、以使电容不会降至0.2uF 以下。

    如果使用1uF 飞跨电容器时电路无法正常工作、则布局中可能会出现问题。 正确的布局对于 LM2776的稳定运行非常重要。  

    您能否提供原理图、PCB 布局图和 BOM 列表? 此外、在启动时显示 VIN、VOUT、EN 和 C1+信号的示波器波形会有所帮助。

    此致、

    Juha