This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子 MCU 电源

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564699/li-ion-mcu-supply

主题中讨论的其他器件:TPS62203

我正在寻找合适的直流/直流转换 器、以便通过锂离子电池(3V-4.2V)直接为 MCU (1.7V-3.6V)供电。

挑战是使用裸片组件实现这一目标。

当我查看裸片 TI 列表时、它非常有限。 我可以将 TPS62203裸片视为一个选项、实际上是一个错误的选项。

TPS62203的输入电压 范围为3.3V 至6V、   这使得3V 至3.3V 之间的电池充电浪费了。

是否有人知道裸片的最佳替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rui:

    我已将您的帖子移至非隔离式直流/直流、以便单个直流/直流的支持团队可以为您提供帮助。 您可能需要澄清一下、您是在寻找降压/升压架构(因为您列出的 Vout 为3.6V、Vin 为3V)、还是仅仅寻找一个转换器以及所需的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更具体地了解您的输出电压和电流要求?  TPS6220X 转换器的最小输入电压为2.5V。 但对于 TPS622043 3.3V 输出、输入电压必须大于输入电压、因为 TPS62203是降压转换器。  如果您需要3V 至4.2V 输入的3.3V 输出、则需要降压/升压转换器。