请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62125、 TPS62170尊敬的*:
1)
我正在寻找必须支持以下规格的最小(3x3、2x2或更小)直流/直流转换器 IC (具有集成开关):
由于 IC 将用于可变输出电压、并且输出电流应具有1个可调输出、最小 Iout 为300mA 以涵盖所有情况、首选 fsw > 1MHz、所有情况下的效率均应尽可能达到80%以上。
Vinmin = 5V
Vinmax = 12V
Vout= 1.2、1.8、2.8、2.9、3.3
输出电流(1.2V)= 250mA
Iout (1.8V)=150mA
输出电流(2.8V、2.9V、3.3V)= 150mA
2) 2)如果有一个具有3个直流/直流转换器的 IC、则如果该 IC 符合规格上限、也是一个解决方案。
此致。