This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 小型高效直流/直流转换器

Guru**** 2304780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS62170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564831/small-efficient-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS62125TPS62170

尊敬的*:

1)

我正在寻找必须支持以下规格的最小(3x3、2x2或更小)直流/直流转换器 IC (具有集成开关):

由于 IC 将用于可变输出电压、并且输出电流应具有1个可调输出、最小 Iout 为300mA 以涵盖所有情况、首选 fsw > 1MHz、所有情况下的效率均应尽可能达到80%以上。  

Vinmin = 5V

Vinmax = 12V

Vout= 1.2、1.8、2.8、2.9、3.3

输出电流(1.2V)= 250mA

Iout (1.8V)=150mA

输出电流(2.8V、2.9V、3.3V)= 150mA

2) 2)如果有一个具有3个直流/直流转换器的 IC、则如果该 IC 符合规格上限、也是一个解决方案。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS62125 (300mA)或 TPS62170 (500mA)可能非常适合您的应用。 这两款器件均采用2x2封装且引脚对引脚兼容。

    此致、
    Michael