This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:TPS40211反激式环路补偿问题

Guru**** 2532120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564784/tps40211-tps40211-flyback-loop-compensation-issue

器件型号:TPS40211
Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好!  

       现在、我们已经解决了3.3V 输出项目上的瞬态问题。 所附为该系统的原理图。 输入电压为18V~75V、输出电压为3.3V、满载为2.12A。 当负载从空载变为满载时、输出的峰峰值电压几乎为3.5V。 这会导致输出电压降至零、这是客户无法接受的。 下面显示了我们为此系统所做的工作。

  • 更改 TL431电流、电压降仍然存在
  • 将输出电容器更改为10nF-100nF,无法启动
  • 更改 COMP 引脚上的 RC (原理图上的 R12、C12)值、将 R12增大到3.5k、压降消失、但系统变得不稳定。

       您能提供解决此问题的建议吗?

   非常感谢。

e2e.ti.com/.../Meanwell-TPS40211-schematic.pdf