请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61225 您好!
我将 使用 TLV61225升压 IC 为电路板供电、并将 CR2032纽扣电池(充满电时的标称电压为3V)设置为3.3V 输出
该电路在负载下消耗大约20mA 的电流(一次仅为2个 LED 通电)。 根据数据表的图1、升压转换器应能够提供至少160mA 的电流
由纽扣电池供电时、电路消耗电池可提供的最大电流、并在数秒内使其放电。 似乎是一种奇怪的模式、在该模式下、升压转换器对输出短路。
当由具有相当高的电流限制(~ 200mA)的工作台电源供电时、该电路工作正常、调节看起来正常(在轻负载和欠载条件下)。 但是,将工作台电源的电流限制降低到~ 100mA 左右会再现纽扣电池的行为:短路,升压转换器将消耗最大电流。
以下是我的原理图(未加载 R11):
这种行为的原因是什么?如何解决?
感谢您的帮助!