This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:绝对容量和剩余容量停止递减、递减至~20% SOC

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, GPCCHEM, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620411/bq20z80a-v110-absolute-capacity-and-remaining-capacity-stop-decrementing-at-20-soc

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件:bq20z80GPCCHEMBQ40Z50-R2

bq20z80 v1.10上的电量监测精度有问题。 放电时、绝对容量和相对容量似乎都在~20% SOC 时停止递减、尽管在 BMS 打开放电 FET 之前、我仍然可以从电池组中获得~20%的电量。 然后、它将在休眠后重新校准并调整为0%。 我们已经尝试过几次按照 SLA334B 进行操作、以帮助解决精度问题并生成黄金文件。 问题在于、3个校准周期似乎没有帮助解决问题。 我们可以看到、在2小时的休息后、电池组充电、电池组放电后的5小时休息后、会发生重校准;但在相对容量上、电池组会持续停止以~20%的速度递减、并在稍后进行调整。 我们还注意到、相对容量~20%正好在3.48-3.5V/节。 另一个数据点是 Qmax 值在每个周期中似乎都在更新、正如它们在创建黄金文件时所设想的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计将最大误差更新为什么? 更新状态如何? 您需要确保使用正确的化学 ID。 请使用 TI.com 上的工具 gpcchem 来验证这一点。 此外、您需要成功执行学习周期、测量仪表才会准确。 学习周期完成后、更新状态将为06。 请参阅随附应用手册的第2.4节

    www.ti.com/.../slua372r.pdf

    最后、您为什么要使用 bq20z80。 它很旧、不推荐用于新设计。 备用监测计是 bq40z50-R2

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新状态为"06"。 它被重置为"00"、然后我们发送了 IT config 命令以启动学习过程。 发送 IT 命令后、更新状态为"04"、然后在充电和重校准后变为"05"、然后在放电和重校准后变为"06"。 最大误差为"1%"。 我们已经完成了 SLA334B 建议的将近3个周期(今天将完成最终放电)、因此现在它应该是准确的。 我们使用的化学成分是0100、因为使用 bq20z80的产品是设计的、以前没有发现过这个问题。 bq20z80用于当前设计、希望我们能够很快将其修订为使用电流更高的 BMS 芯片;但是、我需要找出原因或解决当前设计中的电量监测计精度问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您是否说这一问题发生在使用了一段时间的设备上、或者这是在一个全新的包装上? 您是否有此包中的日志和 gg 文件展示了此行为以供分析?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将当前的 BMS 设计用于多个不同的电池组。 尤其是这位客户过去也使用过电池组、其中包含 BMS、电量监测功能也非常适合他们。 这只是一种与另一个配置系列并联的最新设计、但具有不同的外形尺寸(另一种配置是更长的更纤薄的电池组、其中这种设计更小)、因此电量监测存在此问题。 我们甚至使用了与此软件包的其他配置相同的配置文件、因为电气上没有任何变化。 在我们尝试创建 golden file.e2e.ti.com/.../End_5F00_Of_5F00_Cycle_5F00_1_5F00_081817.txte2e.ti.com/.../End_5F00_Of_5F00_Cycle_5F00_2_5F00_082317.txte2e.ti.com/.../End_5F00_Of_5F00_Cycle_5F00_3_5F00_082517.txt 时、每个周期的末尾都有.gg 文件(请参阅随附的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示此问题的日志文件的情况
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 TI 软件进行日志记录、因此没有日志文件。 我们确实记录了数据、但它采用了不同的格式、我认为它不会为您提供所需的所有信息。