This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:电路设计审查

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621673/lmz31704-circuit-design-review

器件型号:LMZ31704

你好

我的一个客户正在使用 LMZ31704来执行此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

< >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这些原理图中需要更正几个方面。
    - R76和 R52 1MΩ 为1000kΩ Ω(k Ω)。
    - R49和 R52之间需要接地连接。
    -对于所有3个原理图、应在 SS/TR 上放置一个电容器、并在 OCP_SEL 上放置一个电容器