This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:短路和恢复条件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621049/tl4242-short-and-recovery-conditions

器件型号:TL4242

早上好、

在什么条件下 TL4242可以短路(尤其是 PWM 到 GND 线)并恢复?  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tina:

    很抱歉、我不太理解您的问题。 如果 PWM 短接至 GND、仅输出为低电平、则 IC 没有风险。 您能更详细地解释一下这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    感谢你的答复。  很抱歉、我应该提到我、而不是 PWM、因为它们可能会绑在一起。  

    由于签订了 NDA、我无法在论坛上更具体、因此我已向您发送了电子邮件。  也请通过电子邮件回复。

    再次感谢您的观看。