This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LM3435能否提供小于20mA 的 LED 电流?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621117/lm3435-can-lm3435-provide-led-current-less-than-20ma

器件型号:LM3435

尊敬的 TI 员工:

从 LM3435的数据表中可以看出、电气特性表中没有列出 LED 的最小电流。
但是、第19页上有一个公式指示 LED 的最小电流与电感值之间的关系。

LM3435能否提供小于20mA 的 LED 电流?  我们是否应该根据公式11选择电感器值?  
如您所知、如果我们根据第19页的公式11计算电感器值、那么如果 ILED (min)为20mA、电感器值真的很大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通知该器件的专家、以查看他是否有任何其他输入、但从我从数据表中收集的数据中、该器件应以最小峰-峰值电感器电流纹波300mA 的 CCM 模式运行。 我可以告诉您、这会设置您的最小输出电流、但如果我错了、他会纠正我的问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    LM3435专为500mA 至2A 的标称输出而设计。 我认为、无论使用的电感值是多大、它都不能用于小于500mA 的电流。 但是、您可能能够使用 I2C 内容按比例缩小来实现20mA 输出。

    谢谢!