This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218纽扣电池过大的备用电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621383/tps65218-tps65218-coin-cell-excessive-backup-current

器件型号:TPS65218

我使用 TPS65218 PMIC 为  定制板上 AM4372上的 RTC 供电。 在为1.8V 和1.0 RTC 电源轨供电时、PMIC 消耗的电流为160uA、我感到很惊讶。 PMIC 在为处理器供电时应消耗多少电流? 就我所能知、该电路与 GP-EVM 相同。 在另一个 EVM 上仅消耗4uA 电流。

我注意到 PMIC 的1.8VD 轨不是0V、而是缓慢上升到0.2V。 随着此电流上升、3V 纽扣电池的电流消耗从200uA 降至160uA。 如果我将 PMIC 的1.8VD 输出轨短接至 GND、则功耗再次上升至200uA。 1.8V_RTC 和1.0V_RTC 正确。 PMIC 的所有其他输出轨为0V。 我之前已向 Biser 提交了原理图。 我尝试在  1.8V 和 GND 条件下更改 AM4372上的 RTC_KALDO_EN 引脚、电流消耗不会改变。

我还从  1.8VD 线路上断开了 AM4372电源轨、PMIC (TPS65218B1RSLT)继续将1.8VD 输出电源轨增加至超过1.0V、纽扣电池的电流消耗继续降低至70uA。

我已经在6个板上尝试过这种方法。 两个电压为3V 的纽扣电池断电后、立即消耗200uA 的电流。 2断电后立即消耗90uA 电流。 所有六个板都是相同的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在 e2e 论坛的 TPS65218上发表您的问题。
    您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。

    此致、
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gush、

    我仔细观察了它、看起来 CAP_VDD_RTC 引脚可以上拉至2mA 或电流、而 VDDS_RTC 引脚可以上拉至5mA 电流。 鉴于此、我认为看到 PMIC 从纽扣电池中拉出160uA 是不合理的。 如果更改 RTC_KALDO_EN 引脚未更改电流消耗、则 CAP_VDD_RTC 引脚不太可能拉大电流、 但是、如果不知道 VDDS_RTC 引脚拉取的电流大小、很难判断160uA 是否高于预期值。 即使 PMIC 的效率为100%、但如果 VDDS_RTC 的拉电流为293uA、则可以预期160uA 的拉电流。 (只需使用 PIN=PoUT)

    当您说1.8V 电压轨从0V 缓慢上升时、这种情况恰好发生? 这对我来说真的很奇怪。

    如果您想向我发送原理图、我很乐意查看它。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我处理了问题。 我复制了 GP-EVM437x 评估板的修订版1.4原理图、该评估板具有从 PGOOD_BU 到 V1.8D 的上拉电阻器。 该引脚是一个推挽式非开漏引脚、最终会馈入 LDO1输出(V1.8D)轨。 移除该电阻器后、电流消耗降至更可接受的4uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息! 我很高兴你能自己解决这个问题。

    如果您还需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、
    Nick