This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:具有100%占空比的高侧栅极驱动器

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621665/ucc27712-q1-high-side-gate-driver-with-100-duty-cycle

器件型号:UCC27712-Q1

您好!

我正在寻找一款高侧栅极驱动器、该驱动器能够处理大约100V 至200V 的电压范围并支持100%占空比。 但是、我找不到确切的器件、我想如果通过反激式转换器等方式向其高侧浮动电源提供恒定电压、UCC27712-Q1是一种非常接近的解决方案。

问题

  • 是否可以不使用 UCC27712-Q1的低侧驱动器?
  • 如果是、应如何在 PCB 上处理与低侧驱动器(LI 和 LO)相关的引脚?
  • 背靠背 MOSFET 是否可用于高侧驱动器?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    很高兴听到您的声音!

    我相信 UCC27712-Q1可以按您的建议使用、而不会出现任何问题。 我假设需要汽车级?

    如果不是、则可以修改 TIDA 以满足您的需求: www.ti.com/.../TIDA-01160

    如果您不使用低侧驱动器、我建议将 LI 接地并将 LO 保持悬空。

    将 HS 引脚连接到背靠背 MOSFET 的源极。 我假设您正在尝试创建一个固态继电器来处理交流信号?