This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ24170:2节串联电池

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620602/webench-tools-bq24170-2-cells-in-series

器件型号:BQ24170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 是否能够为2节串联电池创建电池充电器设计? 如果是、我为什么无法 进入接受数据的设计输入页面。 Webench 坚持我有一个串联的单元。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    目前、WEBENCH 工具使用的是单节电池。 未来、我们计划增加对多单元应用的支持。

    如果您有兴趣使用 bq24170、可以使用计算工具并转至 bq24170选项卡 :www.ti.com/.../sluc244

    您还可以将我们的 EVM 用作原理图和 PCB 布局的参考: www.ti.com/.../bq24170evm-610-15v

    如果您对 bq24170还有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Harold