This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:MR 引脚连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621454/tps3808-q1-mr-pin-connection

器件型号:TPS3808-Q1

您好!

   我有疑问、将~MR 连接到电源电压之间是否存在差异、或者只是将其保持开路状态、因为它具有内部弱上拉电阻? 我不这么认为,但希望检查确认。

 

目前我 正在将~MR 引脚连接到电源电压,以提高电路的抗扰度(下图)。

 

感谢你的帮助。

Ross

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗斯

    由于内部90k 上拉电阻较高、/MR 引脚可以保持未连接状态。 您也可以将其连接到 VDD 或建议的0.7*VDD 和 VDD 之间的任何其他电压,以被视为“高电平”,以防止任何复位。 根据以上配置、/MR 功能基本上被禁用、无法使用、并且由于手动复位、器件不会复位。

    如果您有任何其他问题、请告诉我! 谢谢。


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael