This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:启动

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621556/tps63020-start-up

器件型号:TPS63020

适用于3.3V 至3.3V 的 TPS63020;

这是我在启动至 Vin 时的波形、我无法理解为什么 PGOOD 在 PGOOD 达到3.3V 之前会有一个阶跃?

我的 PGOOD 以4.7K 欧姆连接到 Vout。  测试0%负载。

RPG = 4.7K 欧姆

CH1 (黄色):Vout;  CH2:(蓝色):PGOOD; CH3 (粉色):Vin;CH4 (绿色):en

RPG = 30k Ω

CH1 (黄色):Vout;  CH2:(蓝色):PGOOD; CH3 (粉色):Vin;CH4 (绿色):en

RPG = 120k Ω

CH1 (黄色):Vout;  CH2:(蓝色):PGOOD; CH3 (粉色):Vin;CH4 (绿色):en

RPG = 1M Ω:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、PG 由系统的另一部分控制。 否则、很难解释为什么您上次测量中的 PG 电压在启动期间可能高于 VIN 和 VOUT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、90% Vout 后的 PGOOD 电压阶跃与我的系统中的另一个器件有关?
    PGOOD 引脚连接到我系统中的 CPLD。谢谢!