This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:0.9A 电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621402/tps25923-current-limit-for-0-9a

器件型号:TPS25923
主题中讨论的其他器件:TPS25940

您好!

客户希望将 TPS259231用于其 Type-C 应用、作为5V VBUS 限流开关。  通过配置3个相应的 Rilim 电阻器值、它们需要支持3种类型的电流限制(0.9A、1.5A 和3A)。  从数据表中、我发现我们可以支持的最小电流限制为1A、因此我们在支持0.9A 方面存在问题。  您是否有任何想法使用 TPS259231来支持此功能?  或者您将提出任何其他芯片?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    感谢您的支持!
    每个电流设置需要允许的最小负载电流是多少?
    在1.5A 电流限制设置下、该器件的精度为+/-20%(请参阅数据表中的图20)。 因此、该器件可以在1.2A 至1.8A 之间开始电流限制。 如果客户希望缩小电流限制范围、则需要更高精度的器件。 我建议查看 TPS25940。
    今年即将推出的新型器件 TPS2595xx 可支持500mA 至4A 的电流。
    www.ti.com/.../TPS2595

    此致
    Rakesh