This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:设计具有12V 稳压输出的 UPS

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TPS61089, TPS61087, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619050/bq25606-designing-a-ups-with-12-v-regulated-output

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS61087LM3478

我们计划设计一个 UPS 来支持学校使用的12V Pico 投影仪。  

电池是标准锂离子电池(2000mAh)

我想将 BQ25606与升压转换器搭配使用以实现12V 输出。 该器件将从标准12V 适配器获取输入。 输出电流应约为2A

需要少量说明:

1.是否有更好/更便宜的产品可用于此任务。

2.将输出升压到12V/2A 的理想产品是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园

    您可能希望将 bq25606电池充电器+ TPS61089升压转换器作为解决方案。

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61089 采用 VQFN 封装、非常昂贵。 大小对我来说不是一个限制。  

    还有其他更便宜的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    您可以查看 TPS61087、但限制将来自开关电流限制。

    您希望仅从电池升压到12V、在保护器打开之前、电池电压可能会低至2.5V。 您希望获得12V @ 2Amath。 您可以看到电池为转换器提供的输入功率为~27W (假设效率为~90%)。 在这种情况下、当电池电压仅为3V 时、开关电流需要大于9A。  

    上面我建议的器件具有大约4A 的开关电流限制。  

    另一个考虑因素是电池制造商允许的最大放电电流、这也将定义您可以输出的输出功率大小、并拓宽我们提供的升压转换器的选择范围。

    除此之外、您可能还需要查看 LM3478等升压控制器、并搜索自己的外部 FET 以获得最佳成本。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Joel H