This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:在空版本情况下启动时为 WDI

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620854/tps3823-wdi-when-start-up-in-case-null-version

器件型号:TPS3823

 

你好

让我有一个基本问题。 (在常见问题解答中可能有,抱歉。)


在    加电情况下、MCU 应等待至少将 WDI 置为 TD (TPS3823-33为200ms)、以防止/复位在 TPS3823-33的情况下卡在低电平?

(请参阅随附的 ppt)

如果客户不想等待、则应选择 TPS3823A、而不是空版本。

 

上述理解是否正确?

请提供建议。

此致

 

e2e.ti.com/.../TPS3823_2D00_33_5F00_power_5F00_up.pptx

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji、

    1.是的、使用 TPS3823时、客户应等待 TD 、然后再将 WDI 输入激活。

    2.使用 A 版本时、由于 A 版本不会锁存、它们可以随时使 WDI 的输入处于活动状态。

    3.您也可以使用数据表中所示的外部去耦 FET,而不是使用版本。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michale San

    感谢您的回答!