This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:TPS54360补偿组件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621326/webench-tools-tps54360-tps54360-compensation-components

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在设计18V 至48V 的电源,O/P 为+15V @ 3Amp。

Webench 提供了采用 TPS54360的解决方案。

我的问题是调节补偿组件。

它们是否在整个输入电压和 O/P 电流范围内保持有效?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、

    是的、补偿组件将在用户给定的输入和输出条件下的整个范围内有效。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    此致