This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路输出反激式设计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28740, LM5023, UCC2813-2, UCC2813-0, UC3842, UCC2800, UCC2802, UCC28C42, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620491/multi-output-flayback-design

主题中讨论的其他器件:UCC28911UCC28740LM5023UCC2813-2UCC2813-0UC3842UCC2800UCC2802UCC28C42UCC28C43

尊敬的所有人:

我想说的是反激式的多输出。
(DC3.3V/450mA、DC15V/10mA、DC-15V/10mA、DC24V/30mA)
我们的客户制造了以下变压器。
电感:700uH
匝数比(24V 输出):2.69:1
匝数比(12V 输出):5.38:1
匝数比(3.3V 输出):17.5:1
反馈为3.3V。
我希望获得12V 和24V 的良好交叉调节、有哪种方法?
 据我了解、输出电压会由于占空比的变化而发生某种程度的变化。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    我相信这篇帖子是您之前发布的帖子的一个附带内容、其中一部分是由 Billy Long 回答的。
    以下是一些用于研究交叉监管的其他资源:
    - e2e.ti.com/.../designing-multiple-output-converters-with-primary-side-sensing 输出交叉调节&tisearch=Search-EN-Everything
    - www.ti.com/.../snva562.pdf
    - www.ti.com/.../ucc28911.pdf (请参阅有关多输出绕组的第10.2.3节。)

    在没有 LDO 后置稳压器的情况下实现良好交叉调节的关键是平衡所有绕组的漏电感、这并非一项微不足道的任务。 在变压器绕组结构设计中需要特别小心、以获得所需的漏电感目标、并使它们在一个变压器之间保持一致。 这将有助于在负载变化时最大程度地减小电压变化。

    但是、如果每个输出上的负载变化广泛且独立、即使是完全平衡的变压器也无法防止电压变化。 因此、请尽量减小负载变化、或使其沿相同的方向进行跟踪。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。
    我们曾尝试过 UCC28911、但效果不好。
    我考虑了设计的变化、并提出了这个问题。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否在170V 至20V 的输入范围内设计 ucc28740?
    我们实现此输入和输出条件的最佳器件是什么?
    此外、是否会有参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    UCC28740的 VDD 上的导通电压阈值通常为21V、最高可达23V、因此不能与低至20Vdc 的系统输入配合使用。 TI 还有多个具有较低导通阈值的控制器、可用于您的应用。 LM5023与 UCC28740类似、具有准谐振操作和可变频率开关。

    由于输入范围很宽(8.5:1),需要使用某种可切换启动电流源来限制启动电流并在启动后将其禁用。 LM5023数据表第11页介绍了该电路。 如果您需要可编程固定频率运行、请考虑 LM5021-1器件、该器件允许高达80%的占空比以适应输入范围。 其他器件是原始 UC3842系列的更新衍生产品、例如 UCC28C42或 UCC28C43、UCC2800或 UCC2802以及 UCC2813-0或 UCC2813-2。 (UCC2813-x 系列是 UCC280x 系列的低成本版本,有一些宽松的规范,如本文档中所示: http://www.ti.com/litv/pdf/slua247 )。

    LM5023严格地以 DCM 运行、而所有其他器件都能够以 CCM 运行。 在您的功率级别、DCM 设计将会更简单、无需添加斜率补偿(在 LM5021-1中是自动完成的)。 但是、短路或过载情况可能会强制转换器进入 CCM 模式、除非控制器是 LM5023。 另一方面、斜率补偿用于防止在正常稳态运行期间不需要的次谐波振荡、但在过载或临时负载阶跃瞬态期间、您可能会认为这是可以接受的。

    有许多多输出参考设计的输入电压范围介于18V 和70V 之间、还有一些甚至高达110Vdc、但我找不到任何跨越20V 至170V 的参考设计、并且大多数功率级别都要高得多。 此外、大多数器件对其输出使用后置稳压、以避免严格交叉稳压所需的复杂泄漏和负载平衡。 要询问您的应用是否可以进行特殊的参考设计,请 通过电子邮件发送至 contacttidesigns@list.ti.com 与 TI Designs 团队联系

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。
    我检查您的评论内容。

    谢谢、
    PAN-M