This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621335/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1

您好!  

我的应用需要使用 LM5170-Q1作为升压-降压拓扑。  

瞬态的应用。 (例如冷启动)  

由于该项目需要通过外部微控制 器进行数字 PWM 控制、因此我采用 LM5170-Q1 (首先是升压拓扑、然后是降压拓扑)。 该模块将是 ACE 盒的一部分。  

有关使用此电流控制器或选择任何其他控制器的任何建议。 ?? 每次我需要升压/降压时、电路是否需要更改几个子组件  

我有一个方框图来描述布局...

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电源要求/规格不是很清楚。 微控制器的 PWM 信号是什么? 它是用于提供电流电平的 PWM 控制信号、还是用于电源开关控制器的 PWM 信号?

    为了更好地为您提供支持、您是否会向 youhao.xi@ti.com 发送详细请求?

    谢谢