This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:我需要与 LM2940IMP-15 LDO 类似的器件、该器件具有相同的匹配尺寸、但电流输出为2A

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621400/lm2940-n-i-need-a-similar-part-like-lm2940imp-15-ldo-with-same-matching-footprint-but-current-output-2-amps

器件型号:LM2940-N

我需要 LM2940IMP-15 LDO 等类似器件、它们具有相同的匹配尺寸、但电流输出为2安培。 如果没有符合上述确切规格的器件、请提供最接近的等效器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athun:

    我看不到我们的产品系列中有一个引脚对引脚匹配的 LM2940IMP-15版本、该版本的输出电流为2安培。 如果您需要15V 输出电压和2安输出电流、则只有6个器件可以满足您的需求。 请参阅随附的屏幕截图。 或者、如果需要考虑两个 LM2940IMP-15并联、也可以考虑使用这两个 LM2940IMP-15。

    此致、  

    Jason Song