This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1学习周期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621404/bq34z100-g1-bq34z100-g1-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我正在为 BQ34z100-G1执行学习周期。 我有一个充电电压为28800mV 的8s LiFePO4电池。  

我将其充电至 FUL、并且设置了 FC 位。 现在、它已经被支持、我必须等待电池放松并进行电压测量。  

但是、当我以29000mV 的电压停止充电时、电压不稳定。 它缓慢下降至28000mV 左右的电压(从29000变为28000mV 大约需要1小时)、并且从不清除 VOK 位。

¿BQ34z100-G1何时进行 OCV 测量?

2.在29000mV 或电池处于稳定的低电压(约28000)时?  

3.一旦我能够执行(我不知道如何操作)、最大误差变为3%、但突然回到100%。 最大误差如何才能恢复到100%?

你提前很长时间、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    满足 dv/dt <4uV/s 条件时、DOD0需要一个合格的 OCV、用于计算的 Qmax。 对于 LFP、很难实现、尤其是在充电后。 确保设置电池组配置 B 寄存器中的 LFP RELET 位。 这将允许更长的放松期。 此外、您的电池充电后必须具有更长的静置周期、而不是其他类型的卷带通常需要2小时

    稳定电压下。
    3.您可能已将固件或 gg 文件重新编程到监测计上、但我看不到最大误差会如何恢复到100%

    谢谢
    Onyx