This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:Fly-Buck 电源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620768/lm5160-fly-buck-power-supply

器件型号:LM5160

你好

现在我想把+5V 转换为+6.7/-6.7,就像下面的文档一样:)

 

请查看第3页和第16页:

http://www.ti.com/lit/ug/tidud38/tidud38.pdf

查看第17页:

http://www.ti.com/lit/gpn/lm5160

根据公式(7):

  

  • 现在 "tidd38.pdf"中的上述频率 为负!!! b因为 Vin_min=5V 且 Vout=15V:)
  • 另一方面、它们是如何将 TPA7A47用作15V 至5V 转换器的?! 即使使用 TI webench 也不可能:)
  • 他们是如何将 LM5160用作升压转换器的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、xyz xyz、

    您可能需要一个1:2类型的反激式变压器、以便将其用作升压转换器。
    以下是一些设计资源
    www.ti.com/.../design_resources.html

    一个示例
    www.ti.com/.../tidr999.pdf

    因此、您将初级输出电压设置为3.5V、然后如果您使用1:2反激式变压器、则次级侧的电压约为7V、次级侧的电压约为0.4V
    一些采样变压器
    www.ti.com/.../slpt047.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不仅仅是这样! 我不想使用光耦合器:)

    所需的输出电流应为1A :),但低于5W。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/07/24/when-is-fly-buck-the-right-choice-for-your-isolated-power-needs

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/10/09/ask-webench-how-can-i-easily-create-a-fly-buck-converter-design

    "tidd38.pdf"中发生了什么? 我希望+/-6.7V 的+5V 电压与他们的设计类似。

     


    他们可能使用了降压/升压技术。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xyzxyz、

    上面的原理图显示了 Fly-Buck-Boost 配置。 请注意、初级侧输出为-15V。 相关的占空比表达式是 降压/升压转换的占空比。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但现在它违反了 LM5160数据表中的公式(8):

    即使使用 TI 的 webench、也无法提供此电压。

    我认为我应该考虑|Vout|而不是 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个有用的链接:

    https://www.pddnet.com/article/2015/03/inverting-fly-buck-design-simplifies-bipolar-rail-generation

    如何选择最小值(电感器的最小值)?

    在 LM5160的数据表中、有一个公式:

    但我认为这种应用并不正确、因为我在上面的公式中计算得出的"tid38.pdf"值为2.4mH 而不是100uH。

    另一方面,Vout2输出端有一个电阻器,两个接地端相互连接:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。







     

     


    尊敬的
    我没有足够的时间。
    几个月后、我将最终确定我的设计。

    您知道如何在 Flybuck-升压转换器中选择电感器的最小值吗?
    根据 Lmin 以上的公式(10)、约为2.2mH (I 使用了绝对值)

    但我认为这不是真的、因为在上面的文档中、L 是100uH。
    我认为最小值=abs (vo1)/vi_max/fsw/Iout/0.4=93.45uH (这只是猜测)
    其中
    Vo1=-15.7
    VI_max=12V
    FSW=200k
    Iout=0.175

    变压器的开关频率如何?

    在另一个示例中、fsw=140KHz、但设计人员选择了一个 fsw=200KHz~400kHz 的变压器。  

    或者在 LM5160数据表的图(28)中、fsw=300kHz、但设计人员选择了一个 fsw=150kHz 的变压器。

    根据 LM5160的数据表:

    但在这两个示例中、变压器的 SAT 电流均低于1A。




    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要电感器中的峰值电流小于 LM5160的最小峰值电流限值[2.125A]、就可以使用设计中的电感值。  此外、请确保您使用的变压器不会在2.875A 的最大峰值电流限值水平下饱和。  请参阅 attachede2e.ti.com/.../Flybuck-Boost-eqs.pptx 上的 Flybuck 升压公式。  

    希望这对您有所帮助?  

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    1-I 使用上面猜中的公式计算了其他 TI Flybuck-升压电路中的 Lmin。 结果彼此非常接近。 我认为是
    L= ABS (vo1)/vi_max/fsw/Iout/0.4
    不是
    e2e.ti.com/.../ind.PNG
    我认为以上公式适用于标准 Flybuck 转换器。

    实际上,当我们阅读一篇文章时,我们会注意到整个框架,但稍后当我们要设计电路时,我们会理解作者在文章中没有提到一些关键角色公式:)

    变压器的开关频率如何? 在 TI 的两个电路中、两个电路的 FSW 都不在变压器的开关频率范围内。 (因为我想从 DigiKey 订购变压器)
    3-为什么在隔离式输出的输出端放置一个3K 电阻器?
    4在我的设计中、Vout=6.7和 Vin=5、因此占空比为57%。 有问题吗? 因为我听说降压/升压转换器取决于占空比。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用我在上一帖子中发送的 PPT 中使用的公式。
    您需要检查制造商建议的开关频率、并确保您的设计处于指定范围内。 它将向下转到所用的磁芯材料。
    3.3k 电阻器是一个预加载电阻器。 它放置在该位置是为了确保当隔离轨为空载时、隔离式输出上的电压不会在输出电容超过指定输出的情况下对其进行峰值充电。 在隔离轨变为空载时、预载有助于保持电压。
    Fly Buck 升压占空比建议为50%、根据您的规格、您将会略高于此值。 这应该是可以的、因为它离50%的建议不是太远。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的关注和推荐。

    我使用了所有公式、但没有公式可用于选择电感值。
    我检查了我在上面猜到的公式。 它适用于 TI 的所有电路(仅适用于 Flybuck-升压)
    正如您所说的、从 DigiKey 中选择变压器并不容易。
    因为当我检查 TI 的电路时、电路的 FSW 与所选变压器的频率开关之间没有关系。
    遗憾的是、大多数情况下、电感器没有任何 SPICE 模型。


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了数学计算、如果 LM5160未达到电流限制[从5V 输入]、您将无法在每个电源轨上获得+/-6.7V 输出电压和0.5A 电流。
    我计算出、您的交付能力将略低于此值。

    考虑到这一点、请尝试使用一个 L Primary 为22uH 且匝数比为1:1的耦合电感器、以实现低峰值到峰值纹波电流、从而在不撞击 ilimit 的情况下最大限度地增大输出端提供的电流量。 耦合电感器上的 Isat 需要大于2.875A。
     
    在"摘要"中  、建议尝试以下操作。

    Fsw = 500kHz。
    Lpri = 22uH
    匝数比= 1:1:1
    Isat = 2.875A

    希望这对您有所帮助?