This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:如何仿真或测试 Fusion Digital Power Designer 中开发的 UCD9090A 配置?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090, UCD90SEQ48EVM-560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621153/ucd9090a-how-can-i-simulate-or-test-my-ucd9090a-configuration-developed-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090UCD90SEQ48EVM-560

如何仿真或测试 Fusion Digital Power Designer 中开发的 UCD9090A 配置?

我想在电路板设计中使用 UCD9090A。 我已经设置了配置和所有内容、但需要一种方法来测试它、即使它只是一个仿真。 基本上、我需要确保 IC 对故障做出响应、并按照我所期望的方式创建故障。

此外、使用 I2C 总线进行编程等时、将 IC 连接到 PC 需要什么?  

基本上、我需要帮助开发此序列发生器、并想知道实现此操作的最有效方法是什么。

谢谢、

Vinny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinny

    在 FusionGUI 中开发配置后,请订购 UCD9090 EVM (http://www.ti.com/tool/ucd90seq48evm-560 )+ UCD9090A (http://www.ti.com/product/UCD9090A/samplebuy 样片,以便将配置下载到实时设备中并在设备中播放。

    另请订购 USB 转 GPIO 软件狗 http://www.ti.com/tool/usb-to-gpio 、该软件狗允许从 PC 访问 EVM。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、如果我想在电路板设计中包含一个接头、以便通过 I2C 对 UCD9090A 进行编程、该怎么办? USB 转 GPIO 软件狗具有一根10引脚带状电缆、而开发套件具有一个用于 JTAG 的14引脚接头。 我需要在电路板上使用哪种接头器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、强烈建议使用接头(10引脚)、并且方便地在您的电路板上连接 USB 转 GPIO 软件狗。 因此、您可以从 PC 与器件通信。 14引脚接头(来自任何开发套件)将不起作用。

    如果由于空间有限、接头不可使用、则需要至少 SDA/SCL/GND 进行线性输出。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过做一些研究、USB-GPIO 软件狗具有 TE 提供的以下10引脚、2.54mm 间距无罩接头

    • 86479-3.

    带有 USB-GPIO 软件狗连接器的10引脚电缆为器件型号  

    • M3DDA-1018J

    TE 中类似的10引脚垂直插头是器件型号

    • 87215-2.

    这些接头是否看起来适合应用?

    最后、我必须支付大约175美元、这样我就可以为我的应用测试 IC 了、没有其他方法可以解决这个问题? 如果我获得电路板、我是否需要将所有电源轨连接到电路板以进行测试、或者我是否可以在监控引脚上不存在电压的情况下测试 GPIO 定序? 我是否能够创建软件故障来测试所有定序方案?

    谢谢、

    Vinny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinny

    如果您使用的是 TI 9090A EVM (UCD90SEQ48EVM-560)、则无需订购 USB 转 GPIO 软件狗、因为该 EVM 具有内置软件狗硬件。

    但是、如果您想在自己的电路板上通信9090A、则需要 USB 转 GPIO 适配器。

    86479-3是随 TI 适配器提供的右头和带状电缆。

    我们不建议使用垂直接头、因为您可能会将电缆插入错误的方向。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了、感谢您的澄清。 回答这个主题。