This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:可编程看门狗超时输入(CWD 引脚)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621287/tps3851-programmable-watchdog-timeout-input-cwd-pin

器件型号:TPS3851

你(们)好

我的客户请求确认是否可以将超过1uF 的电容值用于5的看门狗超时输入扩展。

它们用于 TPS3851G33SDRBR (标准版本)。  因此、检查它们是否将上限值修改为10uF、结果很好。(调整后约40秒)

但是、TPS3851的数据表 如下所示。

您可以检查此问题吗?

 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SeongIl、

    我们无法保证在建议的工作条件之外的性能。 我认为1uF 是最大建议值、因为该电容器放电需要时间。 您可能能够增加电容、但如果电容器每个周期未完全放电/充电、则可能会失去计时精度。 如果您需要40秒看门狗超时、请考虑使用扩展计时选项、该选项允许在1uF 下长达77.45秒。 请参阅数据表第4页表6.3下的注释1和2。

    如果您有任何疑问、请告诉我! 谢谢。

    Michael