This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51610:TPS51610是否适用于冰湖平台?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51610, TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621433/tps51610-is-tps51610-suitable-for-the-ice-lake-platform

器件型号:TPS51610
主题中讨论的其他器件: TPS53659TPS53622

尊敬的所有人:

客户需要以下部件作为冰湖平台电源、其要求如下:

1.具有 VID 功能,电压可设置为0/1.1/1.6/1.8V;

2.16A 持续输出电流和34A OCP 电流;

输入电压为6~14V;

如果 TPS51610不合适、您能向我提供建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS51610不适用于 Ice Lake 设计。 它的 SVID 总线设计用于支持 IMVP6处理器、而不是 VR13。 VID 阶跃大小、IMON 容差和电源状态行为等都可能不同并影响性能。

    对于 Ice Lake 应用、我建议您查看 TPS53622和 TPS53659、以确定您要查找的电流范围。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen