This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:输出纹波

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621133/lmz31506-output-ripple

器件型号:LMZ31506

你(们)好

我已使用 LMZ31506为 Artix 7 FPGA 的内核电压(1V0)加电。 且纹波要求  为±30mV。

它是否符合目的?

此致

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    根据数据表、它不应成为问题(请参阅数据表第9-11页)。

    例如、在这里、您可以看到数据表中 PVIN=VIN=5V 时的输出纹波和各种输出电压的图形。

    采用适当的布局时、您应该能够实现优于30mVpp 的输出纹波。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回复。 我们在最近的项目中使用 TI 的其他4个电源模块、并想知道您是否可以查看创建的原理图。 由于拥有专有信息、我不能在公共论坛中共享该信息。 您能在这方面帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    当然、请将您的文件发送给我公司的电子邮件地址(m-daimer[at]TI.com)、以便我可以查看这些文件。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请检查您发送的电子邮件 ID。

    此致

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    是否可以再次发送文件? 我没有收到您的电子邮件。 最好是高分辨率图片或 Altium 文件(未压缩)。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请再次向我发送您的邮件 ID。 我认为您提供的 ID 有一些拼写错误。 {以下 ID 错误: M-daimer[at]TI.com )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯...奇怪的[at]=@

    m-daimer@ti.com

    请重试。
    给我带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的澄清。

    请查看您的收件箱并尽早回复。

    谢谢!

    此致、
    Jay