This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:我不会从 PMIC 电源轨输出。 我已验证所有电源轨上的电压均为3.3和5V、并且电压正确。 相同的设计适用于较旧版本。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619776/tps659037-i-am-not-getting-out-put-from-pmic-rails-i-have-verified-3-3-and-5v-at-all-rails-and-it-is-coming-correctly-the-same-design-working-in-older-version

器件型号:TPS659037

这是 AM572X 电路板的新版本。 在新版本中、我更改了输入12V 电源以支持更高功率。 除了在 开关节点上添加缓冲电路外、PMIC 部分没有任何变化。 以前版本的电路板工作正常。

电路板的新版本我看不到 PMIC 轨的输出。 我从在线供应商处订购的器件、之前是从 TI 购买的。 订购这些器件时、我是否需要告知任何特定的 OTP 顺序。

下面是旧电路板和新电路板的器件型号详细信息。

新电路板上的器件型号为 TPS659037

                      OTP 8A 1.3

                      6CAGXSW G2

                              G1

它是 TPS659037

           OTP 8A 1.3

           6BAZY7W G2

                    G1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrendra、

    此问题已分配给器件专家。 我们很快会回来。

    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新... 我仅从 A8引脚 LDOVRTC_OUT 获取1.77V 的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrendra、

    这两个 PMIC 具有相同的配置和器件型号(OTP 0x8A、PN = TPS6590376ZWSR)。  因此不应存在差异。

    您是否在输出电压上使用示波器测量任何输出电压、例如。 SMPS8?  这将告诉我们 PMIC 是否正在尝试打开。  如果它确实尝试打开、则缓冲器可能存在一些问题、例如。 短路或负载过大。

    如果未尝试打开、请检查 数据表状态转换请求部分中的开启请求和开启请求门控条件。  打开器件需要满足以下条件:

    • VCC_SENSE > 3.1V
    • RESET_IN = 1.8V
    • PWRDOWN = 0V (或悬空)
    • GPIO_7 = 1.8V 或 PWRON = 0V

    我建议首先检查这些内容、因为这些是允许 PMIC 启动的内容。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经检查了 SMPS3、SMPS8和 SMPS4/5。 这些电源轨上、我看到的是占空比变化的3.3V 波形。 因此、这些电源轨正在尝试开启。 缓冲电路为板载 DNP (未普及)。

    此处连接的是连接负载时 SMPS8的波形。


    VCC_SENSE 为3.35V
    RESET_IN->1.75V
    PWRDWON 悬空
    GPIO_7 --> 1.75V

    谢谢
    Amrendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amrendra:

    我看不到附件。 您能否再次检查并发送它?

    谢谢、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是未连接负载时连接负载时的波形。该摆幅介于3.3V 至0V 之间、平均值为1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrendra、

    PMIC 看起来完全上电、然后关闭。 您能否对上述引脚(VCC_SENSE、RESET_IN、GPIO_7)进行范围设置? 如果在加电后切换其中任何一个、则可以判断 PMIC 将关闭。

    另一个需要检查的问题是晶体、是否有一个16.384MHz 晶体连接到 OSC16MIN? 如果是、请检查 OSC16MIN 信号是否获得该信号。 如果 PMIC 在 OSC16MIN 引脚上没有看到晶振正弦波、某些单元在检测到时钟过慢时将发出复位信号。

    关于电压电平、我认为 SMPS8的预期电压为1.8V、因此这与您的波形相匹配。 当您说3.3V 无负载时、在移除负载时反馈是否仍然连接? 如果未连接反馈、SMPS8电压可能会高达3.3V。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    此处随附 的是 Reset_IN、PWRDN、GPIO7和 SENSE1的波形。 在74Hz 时、3.3V 稳压器中确实出现纹波。 我不认为这是不打开 PMIC 的问题。

    在本例中、我连接了16.384MHz 晶体、也连接了该晶体的波形。

    当负载断开时、反馈也会断开。 然后、我看到3.3V 摆幅。 你是对的。

    谢谢

    Amrendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrendra、

    观察第一个波形、我假设粉红色/ sense1是 VCC_SENSE 引脚。 我看到它在触发器所在的位置下降到~2.2V。 当 VCC 降至2.75V 以下时、它会命中 VSYS_LO 并立即关闭所有输出。 我会检查这是不是在禁用输出时、如果是、请尝试稳定 VCC 电压(例如、添加电容)以防止复位。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    是的、3.3V 下的干扰频率与 PMIC 上的所有开关频率相同。 因此、一旦开关尝试打开、3.3V 电压就会下降。  我在下面做了一些实验、以了解根本原因。

    1、所有负载均与 PMIC 断开连接、此时不会向任何开关提供反馈。 然后、我在电感器上获得与输入相同的电压、即3.3V。 3.3V 时无干扰。 负载开关使能3.3V 到电路板、即 REGEN1变为高电平。 这是正确的观察结果。

    2.一旦我尝试将 PMIC 的任何一个开关连接到负载、 我就会开始在3.3V 时出现毛刺脉冲、并且连接的开关节点具有~2-1.35V 的摆幅、而非连接的开关则会以74.1Hz 的频率提供3.3V 的摆幅。

    3.要知道源3.3V 是否存在问题、我已将旧(工作)板3.3V 和5V 连接到新板3.3V 和5V。 结果相同、即3.3V 时出现毛刺脉冲、PMIC 电源轨无法导通。 旧电路板 PMIC 和电源工作正常。 因此在源极侧没有问题

    在 PMIC 的输出端、我没有看到任何短路、所有电源轨阻抗都是正确的。 我无法通过反馈断开输出、因为它是一个多层电路板、反馈通过内层连接。

    我是否缺少 PMIC 上的任何上拉/下拉设置? 根据我的实验、我没有发现输入/输出电源轨有任何问题。

    谢谢

    Amrendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amrendra:

    如果您的输出电压高达1.15V 至1.8V、则这是正常输出电压。

    我建议使用序列中的每个输出电压测量 VCC、时间刻度为~400us。 可能是 VCC 在一个输出打开的同时下降。 我认为它不是 SMPS8、因为 PMIC 应在 VCC < 2.75V 后关断~200us、我可以看到 SMPS8在您的波形中处于高电平~4ms。 因此、您可以使用 VCC 测量每个电压轨、无论哪个电压轨在 VCC 下降的同时打开、这都可能指示在哪里查找此问题。

    另一个需要检查的问题是 RESET_OUT 是否变为高电平。 如果是这样、则表示序列完全完成、但 VCC 会在此之后下降。 当 RESET_OUT 变为高电平时、这会将处理器从复位状态中释放出来、因此这种增加的负载可能会导致 VCC 下降。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    问题是由于负载开关浪涌所致。 一旦 CT 电容器被改变以增加3.3V 的上升时间、它就解决了3.3V 下降和运行正常的问题。

    感谢您的所有支持和帮助。

    谢谢

    Amrendra