This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:验证 LM1117MP-3.3/NOPB 的布局

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621011/lm1117-verify-the-layout-of-lm1117mp-3-3-nopb

器件型号:LM1117

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

您好、先生、

我们正在为汽车行业制造产品。

我们要验证 LM1117MP-3.3/NOPB 的布局

此处是您 referee2e.ti.com/.../regulator-3.3v.docxe2e.ti.com/.../Audio-Controller-V1.1.pdfnce 的已连接布局和电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    我在您提供的布局中看不到您的输出电容器。  该电容器应尽可能靠近 OUT 引脚、并与 GND 引脚具有相同的层连接(请勿通过过孔使电容器的接地侧下降)。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供 reply.e2e.ti.com/.../LM1117-IC-regulator-layout-updated.docx 提示

    我们在我们的浮标中做了更正,

    请 仔细检查一次、并确认更正。

    PFA

    此致、

    Ravindra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    您的电路板上有一些关于输出电容器放置位置的评论、这些评论将提高您的应用性能。 我在下面标记并编号了几个点。

    输入电容器的放置和布线对于 LDO 而言完全正确:

    1) 1) C7放置在靠近 LDO 引脚的位置、与 LDO 位于同一层、不需要经过任何过孔。

    2) 2) C7的接地侧具有到 LDO GND 引脚的同一层(无过孔)路径。

    虽然 C6的放置可能足以满足您的应用需求、但通常情况下、C7遵循的相同原理适用于(通常更重要)输出电容 C6:

    3) 3)您似乎在输出电容器之前通过过孔。 过孔会在环路中增加额外的电感和电阻。 理想情况下、您将具有与 C7 (1)相同的层连接。

    4) 4) C6与 LDO 的 GND 引脚之间似乎没有相同的层接地连接。 这将再次为环路增加额外的电感和电阻。 理想情况下、您将具有与 C7 (2)相同的层连接。

    非常尊重、

    Ryan