This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1寄存器列表和反射时序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621207/lp8863-q1-lp8863-q1-register-list-and-reflection-timing

器件型号:LP8863-Q1

尊敬的支持团队

您能否提供所有可更改是否激活的寄存器列表?

寄存器值反射的时序是多少? (例如、写入命令后的 XX 时钟)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清您在有源和无源寄存器之间的区别? 数据表中列出了所有用户可修改的寄存器以及只读寄存器。
    我们很快就会向您解答有关时序的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关您的问题、请参阅数据表第8.5.4.1节。

    所有配置寄存器可在待机模式下更新。 除配置寄存器和只读寄存器外、还可以动态更新。 不建议在器件运行期间更改分组寄存器、以避免因不同的亮度/电流设置而产生任何视觉伪影或灯串故障。

    配置寄存器等内部设置可在编程完成后的几个 OSC 时钟周期(20MHz)内更新、但在 EN 变为高电平之前无效、因此这是毫无意义的计数反应时间。

    在正常运行期间可以更新的实际寄存器将只显示/仪表组模式亮度、此亮度可被更新1 (在改变后在 PWM 周期之后)。

    希望这对您有所帮助、