This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1软启动序列

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621209/lp8863-q1-lp8863-q1-softstart-sequence

器件型号:LP8863-Q1

尊敬的支持团队

能否提供软启动序列图片?

 如果您可以解释行为、这将很有帮助。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的查询。 请给我们一些时间来提供您请求的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表上的图28。

    当所有电源轨(VDD、VIN、VDDIO)都打开时、Vout 将以 EN 高电平(使用电力线 FET)从接地电平斜升至 Vin 电平、并保持 Vin 电平50ms。 这是为了减小初始浪涌电流以填充输出电容器。 然后、Vout 继续上升、直至初始电压电平(典型值为47V、具有910k Ω 和100k Ω FB 分压电阻器)。 从该 Vout 斜升50ms 后、将启用 LED 驱动器。

    软启动是电力线 FET 软启动、用于降低浪涌电流;软启动是从升压斜坡到 LED 驱动器使能的时间。

    希望这对您有所帮助、