This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650061的 LDO2

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620872/ldo2-of-tps650061

主题中讨论的其他器件:TPS650061

我对 TPS650061有疑问。

我们不使用 LDO2。

如果我们不使用 LDO2、 请告诉我如何处理未使用的引脚。

  VINLDO2:悬空?

  EN_LDO2:GND?

  VLDO2:悬空?

  FB_LDO2:悬空?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    Thread 已分配给该设备的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    请进行以下连接:

    VINDLO2:GND

    EN_LDO2:GND

    VLDO2:悬空

    FB_LDO2:连接到 VLDO2。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick-San

    感谢您的回答!

    我想检查您的答案。


    VINDLO2:GND

    EN_LDO2:GND

    VLDO2:悬空

    FB_LDO2:连接到 VLDO2。

    ⇒我们连接 FB_LDO2和 VLDO2。
    根据上述理解是否正确?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    正确、VLDO2连接到 FB_LDO2。

    此致、

    Rick S.