This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:bq24630的最大充电电流

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621368/bq24630-maximum-charge-current-for-bq24630

器件型号:BQ24630

您好-

我们希望使用 bq24630通过单个充电器 IC 为2组 LiFePO4 (每个4S6P)充电。 所需的充电电流为14A。 这是可行的吗?

如果是、您可以建议使用电路吗? 一

F 不是、为什么不是、您 能否推荐替代器件?

谢谢、此致、

-Tim Starr 代表 LH@JI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用较低的感应电阻器值来实现更高的充电电流。 但是、充电电流精度取决于感测电阻两端的电压。 因此、在相同的电流水平下、充电电流调节精度可能会更差。

    由于您的电池组为4s6p、bq24630最多只能支持7s 电池电压。 您只能并联2个电池组。  

    但是、我们通常不建议在高于10A 的电流下使用 bq246xx、因为充电路径上的热性能可能太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing -

    LTC4015似乎没有这个问题。 它显示了高达15A 的 LiFePO4充电电流。 我想知道为什么您的器件的充电路径变得太热、因为该路径不包含 BQ24630? 我们能否仅使用大型封装/低 Ron FET 来处理更高的电流?

    谢谢、
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您还可以增加电流迹线以获得更好的散热效果。 我的意思是、您可以实现14A、但是、在单个路径中具有如此高的电流时、需要仔细考虑热性能。