This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773 IBAT、PMON 和 IADP 的最大电容

Guru**** 2558180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621420/bq24773-bq24773-max-capacitance-for-ibat-pmon-and-iadp

器件型号:BQ24773

您好!

BQ24773的数据表规定了引脚 IBAT、IADP 和 PMON A max 的状态 负载电容为100pF。

在现有设计和布局中、主机控制器无法以足够快的速度对这三个信号进行采样、以确保准确计算快速变化的信号。问题是、即使电池电流的直流值增大(使用万用表测量) 我的主机控制器会测量下降的电流、因为时间信号的变化方式使欠采样时间信号的平均值下降。

布局对三个信号没有 RC 滤波(这可以通过插入100 Ω-100nF 等来解决问题)。

在某些电路板上、我已将100pF 电容器增加到100nF、这也解决了问题。 当然、这违反了最大值 数据表中给出的负载电容。

这种高负载电容会产生哪些问题? 振荡?

BQ24773的 IADP 和 IBAT 引脚的输出阻抗似乎相对较高、当用手指触摸引脚时、至少我可以观察到这些网络上的50HZ 大噪声。 对于高输出阻抗、我预计不会出现过多的振荡纹波。

我知道插入 RC 滤波器是正确的方法、但我们已经组装了电路板、我正在至少搜索此批次的一些工作。

数据表中仅提到了使用额外的 RC 滤波器、但没有提示需要哪个 R 范围才能从输出引脚对电容进行去耦。 是否有更多有关此主题的信息?

TIA

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 我想您已经完全了解 IBAT、PMON 和 IADP 权衡。 正如您所说、RC 滤波器将是正确的方法。 这种高负载电容会产生问题、即振荡。 我们没有对100nF 进行任何评估。 很难说这是什么。

    对于 RC 滤波器、我认为您需要滤除 PWM 开关噪声、而不是 PFM 信号。 对吧? PFM 突发频率取决于负载条件。
    对于 R、您可以选择最大值而不会影响精度(这取决于接收器的阻抗)。 选择 R 后、您可以选择 C 来滤除噪声频率信号。