This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:电流限制周期

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621250/tps1h100-q1-current-limiting-cycle

器件型号:TPS1H100-Q1

您好、E2E、

我对此器件有疑问。

当短接至 GND 时、重试周期时间是多少?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    没有计时器可在器件达到电流限制后为其设置恒定的重试周期时间。 器件将输出电流限制为指定值、直到过热和热关断功能关闭器件。 一旦器件冷却10°C、它将尝试再次打开。 如果短路仍然存在、则它将再次过热并自行关闭。 由于过热时间会因电路板布局、环境温度、电源能力和 GND 短路的程度而异、因此没有特定的时序。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius