This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24091:输入电流和充电电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621230/bq24091-input-current-and-charge-current

器件型号:BQ24091

您好!

当我设置 Iinmax = 1A 时、Ichg = 1A、但 Vin 源连接到注释 PC (Iinmax = 500mA)

1.我可以使用快速充电(1A 充电)吗? 还是仅限500mA 的充电电流?

2.如果电池用力拉1A,可能会损坏主机(笔记本电脑)?  

请尽快让我回答您的问题。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicky
    bq24091具有输入 DPM、当输入电压由于负载而降低时、此 DPM 将限制输出电流、请见数据表第9.3.0节。 第11页也是图8。
    如果主机连接被限制在500mA、输入电压将下降、并且 bq24091将限制输出电流以使输入电压保持在大约4.4V 以上。
    在这种情况下、无法损坏正确设计的主机 USB 端口。