This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:使用 BQ24616电流感应电阻器测量功率

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, INA219, BQ24773, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621158/bq24616-measuring-power-with-bq24616-current-sense-resistors

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件: INA219BQ24773BQ24780S

大家好、  

我目前正在 将 BQ24616用作我的设计中的电池充电器/电源路径管理器(基于 AM335X 的嵌入式系统)、一切看起来都正常、我对整体性能感到满意。  

电池组为: 锂离子7.4V 5200mAh  

系统电源来自12V 直流电源。  

在我的设计的下一个修订版中、我想测量总系统功率和电池功率(来自/至电池)、并通过 I2C 将数据发送到我的 CPU。  

我想利用设计中 ACN/ACP 和 SNR/SRN 引脚之间已经存在的两个电流检测电阻器。

我想使用 TI INA219 ( 双向、零漂移、高侧、I2C 输出电流/功率监控器)、用于测量电流、电压和功率。

我的想法是否有任何问题? INA219 μA ADC (输入偏置电流20 μ A、输入阻抗320 kΩ)是否会干扰 BQ24616的功能和精度?  

谢谢、

组同步切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 没关系。

    我们还集成了功率监控器功能的充电器。 您可能需要查看 bq24780S 或 bq24773。 这两款充电器均由 I2C 控制、并具有 PMON (功率监控器功能)。