This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:"常数当前"意味着什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620914/tl4242-what-does-constant-current-mean

器件型号:TL4242

TL4242是一款恒流 LED 驱动器 IC。 我对"恒定电流"感到困惑。

如果引脚1上有 PWM 输入、那么输出引脚6是 PWM? 如果引脚4上有一个分流电阻器、则该引脚也是 PWM? TL4242如何根据方框图控制亮度?

我的想法是:如果 LED 以恒定电流工作、引脚6和引脚4是恒定电压输出、因此电流也是恒定的。 但 PWM 信号如何生成恒定电压输出? 看起来是否有内部线性电压/电流稳压器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiwei、

    当引脚1上有一个 PWM 输入时、输出电流也是一个 PWM 电流、而 REF 引脚上的电压是恒定的。 恒定电流意味着 PWM 导通时电流始终恒定、这取决于基准电压和基准电阻器。 您可以参考下面的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加波形、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 在下降沿有一个下降沿、IOUT = VOUT/R、为什么电流输出 IOUT 有一个快速下降沿?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于 LED 的特性、它不仅是一个电阻器、而且是一个结合了二极管、电阻甚至寄生电容的模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiwei、

    抱歉、我想更正的是、当引脚1上有一个 PWM 信号时、REF 上的电压也是一个 PWM 信号。 很抱歉出错了。