This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:负载突降测试

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165-Q1, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621256/lm5165-q1-load-dump-test

器件型号:LM5165-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5165

您好!

考虑将 LM5165-Q1用于汽车热能项目。

要使用此部件、它可以满足以下负载突降测试间隔。

 

Vin (max) 65~100V -->散热器工作电压 和电流 :12V (8.5~16.5V (@最大50mA)),24V (17.5~32.5V (@最大25mA))

  - 负载突降--> 12V:87V (200ms),24V:174V (200ms)

  

LM5165-Q1能否满足上述负载突降规格?

如果没有、您能否推荐合适的器件?

 

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 LM5165不能承受87V 和174V 的负载突降情况。
    您可能希望在输入端使用某种过压保护电路来处理此负载突降情况
    www.ti.com/.../snva190b.pdf

    谢谢
    -Arief