This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:如何禁用 BQ25896 JEITA 功能?

Guru**** 2558180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621319/bq25896-how-to-disable-bq25896-jeita-function

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895

你(们)好

如果我不想使用 BQ25896 Jeita 函数、 如何通过寄存器或硬件禁用它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    JEITA 热期间的电压调节减少可使用 REG09位4禁用。  这意味着电池将完全充电至最高60C、而不是45C、这是一般建议。  无法禁用 JEITA 凉期间的充电电流降低、但主机软件可以持续读取 REG0C NTC 故障、 然后 在  JEITA 凉期间增大 REG04 ICHG。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 OTG 升压模式不需要返回 VBUS、bq25895可能是一个选项、因为它没有 JEITA。