This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线充电加热

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621274/bq51050b-wireless-charging-heating

器件型号:BQ51050B

我将 使用 BQ51050B 模块以及该线圈和 OTS Qi 充电器:  

我已尽最大努力使用 C1和 C2电容器来调节阻抗。 但是、我仍然会得到大量的热量(如47°C)

 解决 BQ51050B 显著发热问题的技巧有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是:
    1) 您正在使用的 C1和 C2的线圈调优?
    2) TX 的工作频率是多少?
    3) 线圈或外壳上的电流为47C 吗?

    需要注意的一些事项:
    1) 金属位于交流场中线圈附近可能会导致发热。
    2) 较大的线圈间距(5mm)将增大交流场尺寸并增加相邻金属/电池的发热。
    3) C1 (串联谐振电容器)通常为 X7R、会发热。 低损耗 COG/NPO 可用于减少发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    1) 1)线圈的电感为~11uH。 相应地计算 C1和 C2。 www.vishay.com/.../iwas3827.pdf
    2) 2) TX 的工作频率介于105和205kHz 之间。
    3) 3) 47C 位于线圈下方的外壳上

    1) 1)线圈上有一个大约10 mm 的小金属部分、但即使从外壳上拆下了金属部分、加热仍然存在。
    2) 2)我们移除了外壳、将线圈直接放在顶部、并且发热仍然非常显著
    3) 3) C1的典型发热是什么? 50c?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    为了调整 RX 线圈 C1 (Cs)值、应在 TX、Ls 上的情况下测量线圈电感。 数据表中的电感值10.7uH 用于自由空间、该值将因线圈周围的金属而变化。 请参阅第9.2.1.2.1节。
    请注意、C2 (CD)值用于移动线圈检测、不会对该热问题产生影响。

    工作频率范围介于110kHz 和205kHz 之间、频率越低、输出功率越高。 对于具有调优问题的极高负载或单元、频率将接近110kHz。 在此期间、TX 线圈电流较高且磁场较大、加热源可以是 TX 线圈或交流场加热金属。 如果满载时的频率为140kHz 至150kHz、调整可能正常。
    效率是可能出现的问题的另一个指标、这是什么样子?