This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210A:软启动时间计算

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621334/tps562210a-soft-start-time-calculation

器件型号:TPS562210A

软启动时间公式如下所示、

TSS (ms)=(CSS * 0.765 * 0.86)/6U

当 CSS 为8200pF 时、我认为 TSS 为0.000899 (ms)。 虽然这是899ns、但这是正确的吗?

我认为 TSS (ms)是错误的、TSS (s)是正确的。 如果我的想法正确、TSS 将变为899us。

但我认为数据表图28和29中的软启动时间大约为1.5ms。 数据表的公式是否正确?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CSS 为8200pF (8.2nF)时、TSS=(8.2*0.765 * 0.86)/6 (ms)=0.899ms。 对于 TSS、这意味着 SS 引脚的电压可达到 Vfbth=0.765V、因此您可以在图28/29中看到 TSS 接近1ms。 它接近0.899ms、公式正确。