This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:最小输出电压

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620194/tps54302-minimum-output-voltage

器件型号:TPS54302

尊敬的所有人:

我们的客户现在在以下条件下检查输出。
输入:24V
输出:1.8V
I 计算值;
输入/输出比= 0.075
Fsw = 510KHz 最大值 = 1.96us
输出脉冲= 147ns

当我考虑该值时、数据表将 TMIN_ON (最小导通时间、在90%至90%和1A 负载下测得)仅作为典型值写入。

TPS54302能否在任何环境中以这种输入/输出条件工作?
您是否有最短导通时间达到最大值?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我 TON_MIN 的最大值吗?
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    实际上、您需要 TON_MIN 的最小值、而不是最大值。 所需的脉冲宽度为147ns、高于110ns。 这意味着 TPS54302可以在这种情况下工作。  最小值与 tpical 值之间仍有一定的裕度、但我们不建议使用 最小值进行计算。

    已与我们的团队核实、根据设计、规格仅适用于测试对象、而不是生产测试数据。 但 我们  之前测试了一些样本、TON_MIN 的最大值将比典型值高20ns。 根据510kHz 的频率、分频值为147ns、频率为极小值。  虽然147ns 仍有一定的裕度、 但24V 可能不 是最高电压、对吧?  因此、在更糟糕的情况  下、如果触发最小导通时间、tps54302可以进入跳跃模式、但仍然可以工作并支持加载。   

    Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    您是否没有 TON_MIN?的最小值/最大值

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、
    请看我在上次答覆中所说的话,我对这项质询作了一些修改,很抱歉,是有误解的。
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan 的支持。
    我会将您的意见发送给我们的客户。
    谢谢、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan
    我还有一个问题。
    我通常认为当温度升高时、TON_MIN 和 FSW 都不会增加。
    当 TON_MIN 增加时、FSW 变慢(->290KHz)。
    是这样吗?
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PAN-M、
    对于特定器件、FSW 稳定、不在290kHz 至510kHz 范围内、温度对它的影响有限。
    典型的 TON_MIN 已经考虑了不同 FSW 下温度的影响。
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我知道510KHz 和130ns 的情况是存在的。
    PAN-M