This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-107:TPS23750输出电压纹波

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750EVM-107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619307/tps23750evm-107-tps23750-output-voltage-ripple

器件型号:TPS23750EVM-107

您好~ TI 专家

我测量了 TPS23750EVM-107的输出电压纹波。

 并且在空载条件下出现过大的纹波。

 并且在添加 虚拟电阻器(120欧姆)时没有变化。

可以改进吗? 还是正常?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、梅森、

    您能否告诉我他们在哪里以及如何测量纹波? 接地导线应非常短。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您使用的是什么输出 BOM? 此外、应在 EVM 上的电容器 C11或 C12上进行测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出选项为3.3V。

    我们已经 在 EVM 上的电容器 C11或 C12上进行了测量。

    您还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    当我寻找其他解决方案时、以下是一些可能有用的资源:

    降压开关稳压器的输出纹波电压应用手册: www.ti.com/.../slva630a.pdf
    E2E 博客文章:降压输出电压纹波:
    e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    最棒的
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、梅森、

    满负载时是否存在电压尖峰(~1.3 Ω)? 要确认、您是否仅更改了3.3V BOM 的 EVM 上的 R10和 R6? 我将在实验中对此进行介绍。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       轻负载(133ohm)时出现电压尖峰。

    我将 EVM 上的 R10和 R6仅更改为3.3V BOM。

    感谢 您的支持~