This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP38798:即使 VIN 高于5.5V,Webench 仍会将 VIN 直接连接到 EN 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621173/webench-tools-lp38798-webench-still-connects-vin-to-the-en-pin-directly-even-if-vin-is-above-5-5v

器件型号:LP38798

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

关于 LP38798-ADJ 的自动原理图创建、webench 中存在错误(也可能是不可调的、我尚未检查)

我将使用以下设计变量:
VinMin:14.4V
VinMax:15.6V
输出电压:13.5V
输出电流:0.2V

在生成的原理图中、webench 将输入(VIN)直接连接到 EN 引脚。 但是、由于内部存在齐纳二极管、因此无法在电压高于5.5V 的情况下完成此操作(如 LP38798数据表中所述)。 本例中的 VIN 远高于5.5V
webench 应用不应该与 EN 引脚建立任何连接、这是因为它在内部上拉、或者应该在 VIN 和 EN 之间放置一个2Mohm 电阻器来将功率降低至大约7.5uA

只是让 TI 的某个人知道更改这个、加油打气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart,

    感谢您报告此问题。 您对 WEBENCH 原理图中的误差是正确的、也对分辨率是正确的-保持 EN 断开或在 EN 和 VIN 之间连接了大电阻。 我们将更新 WEBENCH 中的原理图以解决此问题。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具