This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:器件选择和推荐

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621195/bq25700a-part-selection-and-recommendation

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ24105

您好!  

我正在考虑将 BQ2570A 应用于12系列(1.2*12)镍氢电池的气缸类型。

您能否告知此功能是否适用于12S1P 镍氢电池充电器 IC?

或者是否有任何关于12S1P 镍氢电池的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 bq25700A 是从充电器、因此几乎可以支持任何电池化学成分。 所有充电曲线均由主机控制器控制。 bq25700A 提供一个具有 CC、CV 模式和所有保护功能的降压/升压转换器。

    输入电压范围是多少? 如果低于20V、您还可以检查 bq24105是否为镍氢充电器。 我们将很快提供应用手册。