This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:如何使 LM3549 LED 电流小于20mA?

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621123/lm3549-how-to-get-the-lm3549-led-current-less-than-20ma

器件型号:LM3549

尊敬的 TI 员工

 从 LM3549的数据表中可以看出、LED 的最小电流为100mA、

  那么、要使 LED 电流小于20mA、我们是否可以将 R_EN/G_EN/B_EN 的占空比更改为20%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,主席先生,你可以这样做。

    谢谢!

    夏季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    谢谢你